结果:找到"TI M0开发板",相关内容936条
- 立创TI开发板MSPM0G3507SPTR第一贴:开箱和点灯
- 这阵子有点忙,把ti开发板的活动差点搞忘了,所以先发一贴做准备,近期还会再发一贴,测试MSPM0的I2C功能,测试读取传感器数据,并通过串口发送。首先允许我小吐槽一下,这个立创开发板,怎么立创官方提供的资料里居然没有原理图?好吧,LED对应的引脚只好靠猜。其次丝印中说有光传感器电路,可我瞪大眼睛瞅半天没看到光传感器再哪里。开箱照如图,立创现在都喜欢搞彩色丝印开发板了,颜值还是在线的ti提供的SDK基本都要借助sysconfig后才能正常运行,需要我们下载,sysconfig类似STM32用的STM32CUBEMX,都是一款方便的初始化软件,但是不同的是sysconfig几乎没有独立运行并生成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0G3507SPTR 立创TI开发板 发帖人:超可爱白白酱 发帖时间:2024-01-29 02:56:00
- TIM0开发板测评报告-开箱&点灯
- 很幸运抽中了立创商城的TIM0开发板,先进行一波开箱这次开发板也是采用了嘉立创自己独有的彩色丝印工艺,相比于我们平常买到的开发板只有单色丝印,彩色丝印对引脚标注更加明显,电源用红色表示正,黑色表示负,表示更加明显,管脚功能也用不同的颜色进行了区分------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------接下来就是所有开...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板 发帖人:会飞的摄影师吖 发帖时间:2024-01-27 23:09:00
- TIMO开发板测评keil5环境体验
- 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
- TiM0开发板测评报告+无刷电机FOC控制SVPWM波输出测试
- TiM0开发板测评报告+无刷电机FOC控制SVPWM波输出测试最近有Ti原厂来公司推MSPM0系列芯片,主要用于直流无刷电机驱动,目前样板在打样中,Ti原厂帮忙申请的LP-MSPM0G3507开发板还在新加坡发货中,目前还没收到。正好立创有这个TiM0开发板测评活动,第一时间就申请了。申请完之后就没放在心上了,以为不会被选上的,结果1月11日收到短信通知,当天就给发货了,发的顺丰快递,第二天就收到板子了,不得不说立创的效率还是可以的。1.整体使用评价如上图所示,我收到的是一块MSPM0G3507的扩展板,带有Flash,热敏电阻电路,光电传感器电路,作为电机驱动开发,这些扩展其实用不上,不过...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Ti开发板 MSPM0G3507 无刷电机 FOC SVPWM 发帖人:HoneyFox 发帖时间:2024-01-19 10:39:00
- TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
- 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板测评报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
- PY32F002A开发板,32位M0内核,最高20KB的flash,3KB的SRAM
- PY32F002A开发板为PY32F002A芯片提供了一个简易的硬件开发环境。开发板使用typec接口作为供电源。提供包括扩展引脚在内的以及SWD、Reset、Boot、Userbuttonkey、Resetkey、LED等外设资源。目前开发板已经可以在某宝购买。提供相关资料和技术支持。PY32F002A芯片介绍:PY32F002A系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达20Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-03-01 16:48:00
- 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
- 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 开发板 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
- 开源一块STM32F103RE的小开发板~可做物联网,游戏机等
- STM32F103RETX开发板(原文链接点我,点击全文看更加完整介绍)其设计其实是比TOLIN核心板要早些时候的~,当时想用这块板子做的是一个复古游戏机,有联网功能。但是后来其在我调试一些简单的模块中起到很大的作用,所以就一直用它先完成一些驱动文件编写,比较方便。首先其设计还是遵循了极大化兼容接口的设计思想,满足一些模块的板对板直插,减少杜邦线使用。再者就是结构上的调整,板子的大小与添加IO丝印。说一下板载资源吧USB2.0接口可实现USBCDC功能,U盘拖拽固件升级,数据存储等功能。三色LED一颗5050的三色led代替传统的led,使板子布局更加美观,用于做指示灯。STLINKUART...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:27:00
- GD32开发板评测活动获奖感谢
- 很荣幸获得了GD32开发板的评测的活动的并列第一名!特此发帖感谢!过程有点小意外,但是立创员工的给力的帮助让我顺利拿到了150元的京东购物卡奖金!!!感谢GD32公司,感谢立创商城!!!!!没图没真相,下面是真相!!
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-06-07 20:59:00
- 番茄STM32F3开发板
- 之前用了原子的F103开发板,很好用!现在用F30X的芯片做开发,找不到合适的开发板,就自己做了一个。现在想找小伙伴一起众筹做一款开发板。目前做了第一版,基本功能如下:板载MicroUSB接口,供电+上位机通信;板载5V、3.3V电源输出;板载2个通用输入按键;板载RTC时钟电路;支持SWD调试接口;板载1个LED电源指示和1个受GPIO控制的LED;支持0.96'OLED显示接口;支持高精度模拟基准,合适高精度数据采集;更具人性化的可扩展接口,创新性的扩展接口,避免使用杜邦线扩展功能。具体细节请参考众筹说明:http://z.elecfans.com/147.html
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 STM32F3 STM32 发帖人:MichaelFan 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
返回